Die industrielle Revolution annehmen
Nachrüstung von Altsystemen für die Zukunft
Die industrielle Revolution annehmen
Nachrüstung von Altsystemen für die Zukunft

Die Entwicklung der industriellen Automatisierung hat in den letzten Jahrzehnten tiefgreifende Veränderungen erlebt, welche durch bedeutende Fortschritte gekennzeichnet sind.
Diese Fortschritte treiben Industrie 4.0 voran und bewegen sich sogar in Richtung Industrie 5.0. Diese Verschiebung mit Schwerpunkt auf intelligente Technologien, Datenanalyse und Mensch-Maschine-Kollaboration stellt zahlreiche Herausforderungen an bestehende industrielle Setups. Die Umrüstung von Altsystemen auf moderne Technologien ist ein entscheidender Schritt für Unternehmen, die konkurrenzfähig bleiben möchten. Dieser Artikel geht auf die Herausforderungen ein, mit denen industrielle Elektronikentwickler und Systemintegratoren in diesem Prozess konfrontiert sind, und empfiehlt Technologielösungen zur Überwindung dieser Hürden.
Industrie 4.0: Sie legt den Schwerpunkt auf Konnektivität, Daten und Automatisierung. Es geht darum, cyberphysische Systeme, das Internet der Dinge (IoT), Cloud Computing und künstliche Intelligenz (KI) in Herstellungsprozesse zu integrieren.
Industrie 5.0:
KI und maschinelles Lernen können riesige Datenmengen mit dem Ziel analysieren, Prozesse zu optimieren, Fehler vorherzusagen und die Produktion zu personalisieren.

Figure 1: Artificial Intelligence at the Edge revolutionises industries
IIoT-Gateways sind für die Verbindung von Altsystemen mit modernen Netzwerken unerlässlich. Sie ermöglichen die Datenerfassung von Altgeräten und übermitteln diese zur Analyse an Cloud-basierte Plattformen.

Figure 2: Industrial LoRaWAN Gateway
| Merkmal | Altsystem | Nachgerüstet mit IIoT-Gateway |
|---|---|---|
| Datensammlung | Handschaltventil | Automatisiert, Echtzeit |
| Datenübertragung | Begrenzt | Wireless, High-Speed |
| Wartung | Reaktiv | Vorausschauend |
Edge-Computing bringt Rechenleistung und Datenspeicherung näher an die Datenquelle, wodurch die Latenz und die Bandbreitennutzung reduziert werden.

Figure 3: EdgeBox RPi 200 - Industrial Edge Controller (Source)
Eine Fertigungsanlage kann Edge-Geräte dazu nutzen, Daten von Sensoren in der Fertigungsstätte zu verarbeiten, was sofortige Anpassungen von Maschinen ermöglicht, ohne dabei auf die Cloud-Verarbeitung warten zu müssen.
Die Aufrüstung von Sensoren und Aktoren kann die Fähigkeiten von Altsystemen erheblich verbessern. Intelligente Sensoren liefern genauere Daten in Echtzeit, welche für fortschrittliche Analysen und Automatisierung von entscheidender Bedeutung sind.

Figure 4: Advanced Sensors and Actuators (Source)
Cloud-Plattformen bieten skalierbare Speicher- und Verarbeitungsleistung und ermöglichen erweiterte Analysen und KI-Anwendungen.
| Merkmal | AWS | Azure | GCP |
|---|---|---|---|
| Speicherlösungen | S3, Glacier | Blob-Speicher | Cloud-Speicher |
| KI/ML-Tools | SageMaker | Maschinelles Lernen | AI-Plattformen |
| IoT Integration | IoT Core | IoT Hub | IoT Core |
| Sicherheitsfunktionen | IAM, KMS | Active Directory | Cloud IAM |
Tabelle: Vergleich von Cloud-Plattformen
Mit zunehmender Konnektivität steigen auch die Risiken. Die Umsetzung robuster Cybersicherheitsfunktionen ist daher von zentraler Bedeutung.
Die Umstellung auf Industrie 4.0 durch Nachrüstung ist ein komplexer, aber wesentlicher Prozess. Die Überwindung von Herausforderungen wie Kompatibilität, Datenmanagement, Qualifikationsdefizite, Kosten und Interoperabilität erfordert strategische Investitionen in Technologien wie IIoT-Gateways, Edge-Computing, fortschrittliche Sensoren, Cloud-Plattformen, KI und robuste Cybersicherheitsfunktionen. Die Bewältigung dieser Probleme ermöglicht es Unternehmen, das Potenzial der intelligenten Fertigung voll auszuschöpfen, was zu erhöhter Effizienz, reduzierten Ausfallzeiten und verbesserter Produktqualität führt. Durch die sorgfältige Auswahl und Implementierung dieser Technologien können Unternehmen Altsysteme in intelligente, effiziente und nachhaltige Produktionsumgebungen verwandeln, welche für die Zukunft von Industrie 4.0 und 5.0 gerüstet sind.
Sind Sie an den neuesten Fortschritten und Erkenntnissen im Bereich der industriellen Automatisierung interessiert? Entdecken Sie:
Hub für industrielle Automatisierung Ein umfassender Leitfaden für Näherungssensoren für industrielle Anwendunge Nachrüstung von KMUs für die Industrie 4.0 mit IO-Link
e-TechJournal: Step into the Future! Setzen Sie Ihre Visionen mit neuen Technologien in die Realität um. Hier klicken
Fachkundiges Know-how: Bleiben Sie auf dem Laufenden! Entdecken Sie nahtlose Konnektivitätslösungen für das digitale Zeitalter des Internets der Dinge. Hier klicken