0
0 positionen0,00 €
ohne MwSt.
ohne MwSt.

Ein umfassender Leitfaden zur Entwicklung industrieller Schalttafeln

An industrial control panel

Einleitung

Industrielle Schalttafeln sind wichtige Komponenten für die Automatisierung und Steuerung industrieller Prozesse und Maschinen. Schalttafeln enthalten geschlossene Metallkästen, in denen elektrische Bauelemente wie Schalter, Relais, Steuerungen und Leistungsschalter untergebracht sind. Eine industrielle Schalttafel zentralisiert die Verbindungen zu Peripheriegeräten, sodass Fachkräfte Produktionsziele steuern und verwalten können. Eine intelligent entwickelte industrielle Schalttafel optimiert die Betriebseffizienz und reduziert Ausfallzeiten. In diesem Leitfaden werden die wesentlichen Aspekte erläutert, die bei der Planung industrieller Schalttafeln zu berücksichtigen sind.

Arten von industriellen Schalttafeln

Es gibt verschiedene Arten von industriellen Schalttafeln, die für unterschiedliche Produktionsanlagen konzipiert wurden. Jeder Schalttafel-Typ besteht aus verschiedenen Komponenten und jeder einzelnen Komponente ist eine bestimmte Funktion zugewiesen, z. B. Ein- und Ausschalten der Maschine, Regelung der Motordrehzahl, Lenkung unterschiedlichster Bewegungen, Steuerung von Ventilöffnungen oder -schließungen und Durchführung zahlreicher anderer Vorgänge. Zu den häufig verwendeten industriellen Schalttafeln gehören:

  • Motorsteuerungszentren (MCC): Das MCC ist eine konsolidierte Baugruppe zur Überwachung des Betriebs eines oder mehrerer Elektromotoren. MCC-Schalttafeln enthalten Steuerungskomponenten wie Frequenzumrichter, speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), elektrische Messgeräte, Drucktaster und Kontrollleuchten. Eine gemeinsame Sammelschiene verbindet mehrere in sich geschlossene Abschnitte, von denen jeder Abschnitt Leistungsschütze, Schutzrelais, Isolatoren und andere Steuer- und Anzeigegeräte enthält. Das Motorsteuerungszentrum enthält außerdem Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen wie Eisendrossel, Erdschlussrelais, Phasenumkehrrelais, Leistungsschalter, Sicherungen und einen Trennschalter.
  • SPS-Schalttafeln (speicherprogrammierbare Steuerung): Eine SPS-Schalttafel besteht aus SPS, analogen und digitalen Eingängen und Ausgängen, HMIs, Netzteilen, Ethernet-Switches, Drucktastern, Relais, Schutzschaltern und Reihenklemmen. Basierend auf den Eingangssignalen von Sensoren und anderen Geräten steuern diese SPS-Schalttafeln die wesentlichen Funktionen der Überwachung und Steuerung von Ausgängen, der Erzeugung von Alarmen, der Regelung des Ventilbetriebs und des Stopps/Starts eines Prozesses.
  • Schalttafeln für die Leistungsverteilung: Schalttafeln für die Leistungsverteilung lenken Strom von der Quelle an den Ort, an dem der Strom verbraucht wird. Eine typische Schalttafel für die Leistungsverteilung enthält Leistungsschalter, Transformatoren und andere Vorrichtungen, die Anlagen vor elektrischen Problemen schützen. Zu den weiteren Peripheriebausteinen gehören Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Spannungsregler, Netzverteilermodule, Leitungen und Einheiten für die Leistungsfaktorkorrektur, um die Qualität der Stromversorgung sicherzustellen.
Inside view of Industrial control panel with necessary components

Abbildung 1: Eine industrielle Schalttafel

Parameter, die bei der Auslegung einer industriellen Schalttafel zu berücksichtigen sind

Eine gut konzipierte Schalttafel sollte den funktionalen Anforderungen, Anwendungsspezifikationen und regulatorischen Standards entsprechen. Zu den wichtigsten Überlegungen im Zusammenhang mit der Auslegung einer Schalttafel gehören:

  • Das richtige Gehäuse: Es ist wichtig, ein Gehäuse in geeigneter Größe zu wählen, das die Bauelemente der Schalttafel aufnimmt. Bei der Konstruktion wird ausreichend Platz für die Verkabelung und Installation von Bauelementen benötigt. Obwohl größere Gehäuse die Kosten erhöhen, ist ein kleines Gehäuse selten die beste Wahl und spart möglicherweise nur anfänglich Geld, weil eine zukünftige Erweiterung nicht möglich ist. Darüber hinaus kann die von den elektrischen Bauelementen erzeugte Wärme die Schalttafel überhitzen. Schalttafeln sollten daher ein ausreichendes Volumen aufweisen und entsprechend ausgelegt sein. Sie müssen eine ausreichende Luftzirkulation zwischen den Bauelementen ermöglichen, damit die Wärme verteilt werden kann. Das richtige Gehäuse für industrielle Schalttafeln schützt die Bauelemente vor widrigen Umgebungsbedingungen, sorgt für Sicherheit und erfüllt die gesetzlichen Vorschriften. Einige gängige Gehäusetypen für industrielle Schalttafeln sind:

    • Gehäuse aus Polycarbonat-Kunststoff sind kostengünstiger als Metallgehäuse. Dank ihrer hohen Stoßfestigkeit sind sie für Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Die NEMA-Schutzgrade für Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat liegen zwischen 1, 3R, 4 und 4X.
    • Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) ist ein gängiges thermoplastisches Polymer, das für seine Zähigkeit, Stoßfestigkeit und Wärmebeständigkeit bekannt ist. ABS-Gehäuse schützen elektronische Bauelemente, Geräte und Anlagen vor Umwelteinflüssen wie Staub, Feuchtigkeit und Stößen. Sie sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich, und ihr Design kann Merkmale wie Befestigungslaschen, Lüftungsschlitze und Anschlussöffnungen umfassen.
    • Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), oder kurz Glasfaserkunststoff, ist ein Verbundwerkstoff aus einer mit Glasfasern verstärkten Polymermatrix. Er verfügt über eine hohe Schlagfestigkeit und Steifigkeit mit einem Betriebstemperaturbereich von –35 °C bis 149 °C. Er ist kostengünstig und verfügt über ausgezeichnete elektrische Eigenschaften, Feuchtigkeits- und Chemikalienbeständigkeit.
    • Polyester ist ein Thermoplast, der für seine hohe Leistung bekannt ist und durch Spritzguss hergestellt wird. Er weist eine bemerkenswerte Stoßfestigkeit auf, ist jedoch bei niedrigen Temperaturen weniger widerstandsfähig als Polycarbonat. Polyester besitzt hervorragende elektrische Eigenschaften sowie eine überlegene Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit und behält seine Funktion über einen Temperaturbereich von –40 °C bis 120 °C bei.
    • Baustahl ist eine Art von Kohlenstoffstahl, der einen geringen Kohlenstoffanteil enthält, was ihn relativ formbar macht, um die gewünschte Form zu erhalten. Er wird häufig für elektrische Gehäuse verwendet und schützt Schalttafeln in feuchten, nicht korrosiven Räumen. Diese Gehäuse gibt es mit der NEMA-Schutzart 1, 2, 3, 4, 6, 12 und 13.
    • Edelstahlgehäuse sind robuste, langlebige Lösungen zum Schutz Ihrer industriellen Schalttafeln. Diese Schalttafeln sind feuerbeständig und eignen sich gut für nasse Umgebungen. Edelstahlgehäuse sind äußerst langlebig und attraktiv und können für die Erdung von Metallleitungen und metallummantelten Kabeln sorgen. Edelstahlgehäuse gibt es in den NEMA-Schutzarten 1, 3R, 4X und 12.
    • Aluminium ist sehr zuverlässig und korrosionsbeständig und eignet sich für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Darüber hinaus halten Aluminiumlegierungen hohen Temperaturen stand und bieten eine natürliche EMI/RFI-Abschirmung zur Vermeidung von Störungen. Das Produkt ist mit NEMA-Schutzart 3, 3R, 4, 4X, 12, und 13 erhältlich.
  • Wärmemanagement: Elektrische und elektronische Vorrichtungen sowie Steuerungselemente sind in der Regel anfällig gegenüber hohen Temperaturen, es kommt dann leicht zu thermischen Ausfällen. Die von elektrischen Geräten in Gehäusen erzeugte Wärme kann die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Geräte direkt beeinträchtigen. Abhängig von den Umgebungsbedingungen, der Größe des Schranks und der Wärmebelastung können verschiedene Produkte für das Wärmemanagement, wie Filterlüfter, Wärmetauscher und Klimaanlagen, für eine bestimmte Anwendung in Betracht gezogen werden.
  • Kabelkanaldesign: Die Auswahl des richtigen Typs und der richtigen Menge an Kabelkanalkonstruktionen ist von entscheidender Bedeutung. Die richtige Wahl der Kabelkanäle ermöglicht einen einfachen Anschluss der internen Verkabelung an interne Tafelelemente und macht die Kabeletiketten lesbar. Kabel dürfen niemals über die Vorderseite der Bausteine verlaufen. Die Kabel sollten nicht diagonal verlaufen, da horizontale und vertikale Verlegungen für zusätzlichen Durchhang sorgen und den Schrank ordentlich halten. Außerdem lassen korrekt bemessene Kabelkanäle Platz für zukünftige Erweiterungen, wenn Komponenten hinzugefügt werden. Bausteine und Kabel sollten von den Hochleistungselementen getrennt gehalten werden. Die CAN-Bus- und Profibus-Kabel dürfen sich beispielsweise nicht in der Nähe der Hauptnetzkabel befinden. Elektromagnetische Störungen von diesen Kabeln können die Übertragungsfähigkeiten von Steuer- und Buskabeln beeinträchtigen.
  • Platzierung und Anordnung von Bauelementen: Bauelemente und Gruppen von Bauelementen sollten funktional und logisch angeordnet sein, wie es für jede Schalttafel erforderlich ist. Beispielsweise sollten Bauelemente mit einer hohen Nennspannung oben rechts auf der Tafel platziert werden, womit die Standardposition des Trennschalters für die Netzspannungsversorgung in den meisten Schalttafeln eingehalten wird. Je tiefer im Schaltschrank, desto geringer ist die Spannung der Leistungskomponenten. Um eine unkomplizierte Fehlersuche zu erleichtern, sollten Stromverteilungskomponenten von einem Leistungsschalter für die angegebene Leistungsstufe auf der linken Seite begleitet werden, gefolgt von Verteilungs-Schutzschaltern, Sicherungen und Anschlussklemmen. Konsistenz und Organisation bleiben erhalten, entsprechend der in den Schaltplänen dargestellten Hierarchie. Zwischen den Gruppen sollte ausreichend Platz gelassen werden, um bei Bedarf eine mühelose Erweiterung zu ermöglichen. Unterhalb der Stromverteilungskomponenten sollten E/A-Klemmen und SPS-Racks positioniert werden. Da Bauelemente, die weiter oben angebracht sind, aufgrund ihrer höheren Spannung mehr Wärme abgeben, sollten empfindliche oder wärmeempfindliche Komponenten nahe am Boden platziert werden. Durch diese Anordnung kann die meiste Wärme an die Oberseite der Schalttafel entweichen. Da die E/A-Verkabelung von Feldgeräten in der Regel auf die Unterseite der Schalttafel ausgerichtet ist, erleichtert die Platzierung von E/A-Anschlussklemmen an der Unterseite die Verdrahtung.
  • Kennzeichnung: Das Kennzeichnen der Drähte, Anschlüsse und Bauelemente innerhalb einer Schalttafel ist unerlässlich, da nur so leichte Wartung und Reparierbarkeit sichergestellt sind. Die Kennzeichnung ist eine zeitsparende Strategie, die es Technikern ermöglicht, routinemäßige Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Schalttafel effizient durchzuführen. Bei SPS müssen die Ausgänge und Eingänge ein Label mit einer Syntax haben, die der SPS-Adresse entspricht. Bei nicht-SPS-E/A-Verdrahtungen wird das Etikett jedoch entsprechend der Zeilenbezeichnung in den Schaltplänen zugewiesen. Leitungen sollten nach Klemmennummer beschriftet werden, wenn sie an Stromverteilungsklemmen angeschlossen sind. Netzteile, Schutzschalter und andere Bauelemente der Schalttafel sind oft mit abgekürzten Präfixen gekennzeichnet, die die Komponente kennzeichnen. Beispielsweise wird „AC120“ für die 120 VAC-Stromverteilung und „DI“ für den digitalen Eingang (digital input) verwendet. Danach wird eine Nummer zur Kennzeichnung der Gruppe der Schalttafel angehängt.
  • Dokumentation: Das Erstellen eines umfassenden Dokuments am Ende des Designprozesses für die Schalttafel ist für die Erfassung aller erforderlichen Informationen von entscheidender Bedeutung. Wichtig ist auch, Änderungen und Reparaturen an der Schalttafel zu kontrollieren, da dies dabei hilft, Geld und Zeit zu sparen. Die korrekte Dokumentation umfasst elektrische Schaltpläne, Testergebnisse, Installationsanweisungen, Programmkopien, Funktionsspezifikationen, Zeichnungen der Schalttafel und Informationen zu Wartungsverfahren. Sie sollte auch die Informationen enthalten, die zur Fehlerbehebung, zur Durchführung von Änderungen und zur Durchführung von Wartungsarbeiten erforderlich sind.

Gesetzliche Normen für industrielle Schalttafeln

Industrielle Schalttafeln unterliegen unterschiedlichen Standards und Vorschriften für Design, Produktion und Installation. Dass verschiedene Standards zu beachten sind, liegt daran, dass die Tafel verschiedene Arten von Bauelementen im ihrem Inneren beherbergt. Die Einhaltung dieser Standards ist für alle Schalttafeln unerlässlich, um Sicherheit zu garantieren und optimale Leistung zu gewährleisten. Einige der gängigen regulatorischen Standards für industrielle Schalttafeln sind:

  • NFPA 70: Die National Fire Protection Association 79 (NFPA 70) legt Richtlinien für die Standards bei der Verkabelung innerhalb des National Electrical Code (NEC) fest. Dieser Abschnitt konzentriert sich auf elektrische und elektronische Bauelemente, die in Industriemaschinen verwendet werden, insbesondere solche, die bei oder unter 600 V arbeiten. Die Verordnung umfasst zugehörige elektrische Geräte, einschließlich industrieller Schalttafeln und anderer verteilter Bauelemente, die in die Maschinen integriert sind. NFPA 79 schützt Maschinenbediener und Anlagen vor elektrischen Gefahren und Bränden und gewährleistet so die Sicherheit der Anlagen und der laufenden Arbeitsprozesse.
  • National Electrical Code (NEC): Diese Verordnung wird häufig verwendet, um die Installation von elektrischen Geräten und Kabeln sicher zu gestalten. Der NEC erfordert einen bestimmten Radius für ein- und ausgehende Stromverbindungen für den Verdrahtungsabstand. Sobald eine industrielle Schalttafel einsatzbereit ist, gilt NEC®-Artikel 409. NEC®-Abschnitt 409.22 verlangt, dass eine industrielle Schalttafel an einer Position in der Schaltung nicht installiert werden darf, wenn die verfügbare Fehlstromstärke (AFC) die Kurzschlussstromstärke (SCCR) der Schalttafel übersteigt.
  • Underwriters Laboratory (UL) 508A: Die UL 508A-Standards für Schalttafeln wurden entwickelt, um Platz für Geräte zu schaffen, die Wärme erzeugen, etwa Frequenzumrichter und speicherprogrammierbare Steuerungen. Das Hauptziel besteht darin, dafür zu sorgen, dass ausreichend Raum für Belüftung vorhanden ist. Die Übersicht enthält Empfehlungen zum Schutz einzelner Steuerungsschaltkreise, zu maximal zulässigen Lasten, zur ordnungsgemäßen internen und externen Verdrahtung und zur Anzeigeposition. Die UL 508A-Zertifizierung schützt Qualität und Integrität und erfüllt gleichzeitig die Standards der öffentlichen Sicherheit.

Hauptkomponenten einer Schalttafel

Eine industrielle Schalttafel vereint verschiedene Komponenten oder Teile in standardisierter und systematischer Anordnung. Die Verbindung von Bauelementen bestimmt die Gesamtkonstruktion, den Betrieb und die Steuerung der Maschine oder der Prozessfunktion. Abbildung 2 zeigt die wichtigsten Bauelemente innerhalb des Schaltschranks.

Front view of industrial control panel with necessary components

Abbildung 2: Innenansicht der industriellen Schalttafel mit den erforderlichen Komponenten

1. Programmierbare Steuerungen: Eine programmierbare Steuerung ist ein spezialisierter digitaler Computer in industriellen Automatisierungs- und Steuerungssystemen. SPS sind für die Durchführung von Steuerungsfunktionen, die Automatisierung von Prozessen und die Verwaltung von Maschinen in Fertigungsanlagen, Fabriken und anderen industriellen Umgebungen konzipiert.

ProduktWichtige ProduktlieferantenLink zum Produkt
Füllstandsregler für FlüssigkeitenOmron Industrial AutomationJetzt kaufen
Zubehör für SteuerungenPhoenix ContactJetzt kaufen
SPS-Prozessoren (IEC 61131)SiemensJetzt kaufen
SPS-Prozessoren (Arduino-basiert)Industrial ShieldsJetzt kaufen
Konfektionierte Kabel für SPSAdvantechJetzt kaufen
Software- und Starterkits für SPSIDECJetzt kaufen
Karte AnalogeingangSiemensJetzt kaufen
Karte DigitaleingangOmron Industrial AutomationJetzt kaufen
Karte DigitalausgangPhoenix ContactJetzt kaufen

2. Frequenzumrichter: Ein Frequenzumrichter (VFD), der auch als Antrieb mit Drehzahlregelung (VSD) oder Antrieb mit Drehzahleinstellung (ASD) bezeichnet wird, ist eine Motorsteuerung, die die Drehzahl eines Elektromotors durch Anpassung der Frequenz und Spannung seiner Stromversorgung regelt. Der Frequenzumrichter kann den Hochlauf und die Bremsrampe des Motors während des Start- bzw. Stoppvorgangs steuern.

ProduktHauptlieferantenLink zum Produkt
FrequenzumrichterDelta ElectronicsJetzt kaufen

3: Industrielle Konnektivität: Sie wird für die Übertragung von Prozessdaten von Feldgeräten oder Maschinen an industrielle Automatisierungssysteme benötigt. Dank der industriellen Konnektivität können zentrale Kontrollräume auch die umfangreichen Daten nutzen, die in den Fertigungsbereichen generiert werden. Dies erleichtert das Remote-Management der Fabrik, die zentralisierte Produktionsplanung und die Echtzeitdiagnose.

ProduktHauptlieferantenLink zum Produkt
Ethernet-Switches/-ModuleBrainboxesJetzt kaufen
NetzwerkkabelAmphenol Kabel auf AnfrageJetzt kaufen
Ethernet-KabelEaton Tripp LiteJetzt kaufen

4: Motorstarter und Steuerung: Ein Motorstarter ist ein elektrisches Gerät, das das Starten und Stoppen des Motors stabil macht und den Elektromotor schützt. Er ist in industriellen und gewerblichen Anwendungen, in denen Elektromotoren eingesetzt werden, unerlässlich. Motorstarter bieten eine kontrollierte und sichere Möglichkeit, die Stromversorgung zum Motor zu starten und zu unterbrechen.

ProduktHauptlieferantenLink zum Produkt
SchützeABBJetzt kaufen
Hilfskontakte für SchützeSchneider ElectricJetzt kaufen
Zubehör für SchützeSchneider ElectricJetzt kaufen
ÜberwachungsrelaisCarlo GavazziJetzt kaufen
MotorstarterPhoenix ContactJetzt kaufen

5. Vorrichtungen für den Überspannungsschutz: Sie schützen elektrische und elektronische Geräte vor Überspannungen oder Spannungsspitzen. Diese Überspannungen können verschiedene Ursachen haben, beispielsweise Blitzschläge, Schaltvorgänge im Stromnetz und andere elektrische Störungen. Überspannungsschutzgeräte leiten überschüssige Spannungen von empfindlichen Geräten ab und schützen sie vor Schäden.

ProduktHauptlieferantenLink zum Produkt
Überspannungsschutz für NetzkabelPhoenix ContactJetzt kaufen

6. Smart-Relais: Es handelt sich um kompakte und programmierbare Steuergeräte, die die Funktionalität herkömmlicher Relais mit erweiterten Programmierungs- und Kommunikationsfunktionen kombinieren. Intelligente Relais werden häufig in Automatisierungs- und Steuerungsanwendungen eingesetzt, bei denen ein Maß an Intelligenz für die Verwaltung und Koordination verschiedener Prozesse erforderlich ist.

ProduktHauptlieferantenLink zum Produkt
Smart-RelaisSchneider ElectricJetzt kaufen

7. Leistungsschalter: Leistungsschalter sind Vorrichtungen, die elektrische Stromkreise und Anlagen vor Schäden durch übermäßigen Stromfluss oder Kurzschlüsse schützen. Dieses wichtige Bauelement in elektrischen Systemen unterbricht den Stromfluss im Falle eines Fehlers oder Überstroms.

ProduktHauptlieferantenLink zum Produkt
Thermisch-magnetische SchutzschalterEaton MoellerJetzt kaufen
FI-Schutzschalter (RCBO), reststrombetriebene Schutzschalter (RCD), Erdschlussunterbrecher (GFCI), Brandschutzschalter (AFDD)BG ElectricalJetzt kaufen
Schaltanlagen / Verteiler / SchutzschalterWylexJetzt kaufen
Elektronische SchutzschalterETAJetzt kaufen
Zubehör für SchutzschalterEaton Cutler-HammerJetzt kaufen

8. Sicherheitssteuerungen: Dabei handelt es sich um Spezialgeräte, die die Sicherheit von Maschinen und Prozessen in industriellen Umgebungen verwalten und gewährleisten. Sicherheitssteuerungen wurden entwickelt, um sicherheitsrelevante Funktionen zu überwachen und zu steuern, Unfälle zu verhindern, Personal zu schützen und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten.

ProduktHauptlieferantenLink zum Produkt
SicherheitssteuerungABBJetzt kaufen

9. Relais: Diese werden durch Elektromagnete aktiviert und elektronisch betätigt. Relais betätigen einen Satz von Kontakten, um einen Stromkreis entweder zu schließen oder zu unterbrechen. Sie spielen eine wichtige Rolle in verschiedenen Anwendungen und bieten einen Mechanismus für die Fernsteuerung von Stromkreisen, Automatisierung und den Schutz elektrischer Systeme.

ProduktHauptlieferantenLink zum Produkt
Elektronische ÜberlastrelaisSchneider ElectricJetzt kaufen
Thermische ÜberlastrelaisEaton MoellerJetzt kaufen
Relais-ZubehörFinderJetzt kaufen
SicherheitsrelaisPhoenix ContactJetzt kaufen
Halbleiter-ZeitrelaisWeidmüllerJetzt kaufen
HalbleiterschützeSensata/CrydomJetzt kaufen
Elektromechanische ZeitrelaisFinderJetzt kaufen
SpannungsüberwachungsrelaisBroyce ControlJetzt kaufen

10. Netzteile: Netzteile versorgen verschiedene Komponenten innerhalb einer Schalttafel mit Strom und spielen eine wichtige Rolle in der Energiemanagement- und Automatisierungstechnik. Sie stellen sicher, dass die elektronischen und elektrischen Elemente in der Schalttafel die für einen effizienten Betrieb erforderliche Spannung und Stromstärke erhalten.

ProduktHauptlieferantenLink zum Produkt
AC/AC-NetzteileDantechJetzt kaufen
AC/DC-Netzteile zur DIN-SchienenmontageTDK-LambdaJetzt kaufen
Isolierte DC/DC-Wandler zur DIN-SchienenmontageMean WellJetzt kaufen
Unterbrechungsfreie DC/DC-Stromversorgungen (USV)Phoenix ContactJetzt kaufen
Zubehör für NetzteileTraco PowerJetzt kaufen

11. Manuelle Motorstarter: Manuelle Motorstarter dienen als elektromechanische Schutzeinrichtungen im Hauptstromkreis. Sie können sie verwenden, um die Aktivierung und Deaktivierung von Motoren manuell zu steuern. Handbetätigte Motorstarter bieten sicherungslosen Schutz vor Kurzschlüssen, Überlast und Phasenausfällen.

ProduktHauptlieferantenLink zum Produkt
Manuelle MotorstarterEaton Cutler-HammerJetzt kaufen

12: Kontakte und Steckverbinder: Kontakte und Steckverbinder spielen eine entscheidende Rolle beim Design und der Funktionalität von Schalttafeln. Diese Elemente, die sich in der Schalttafel befinden, sorgen für effektive elektrische Verbindungen und Signalübertragung.

ProduktHauptlieferantenLink zum Produkt
Rundsteckverbinder und BauelementeAmphenol IndustrialJetzt kaufen
DIN-Ventil-RundsteckverbinderMolexJetzt kaufen
SteckverbinderkontakteAMP-TE ConnectivityJetzt kaufen
Crimpanschlüsse/Lötanschlüsse und StoßverbinderABB – Thomas & BettsJetzt kaufen
Netzsteckverbinder und SteckdosenleistenHubbell Wiring DevicesJetzt kaufen
Industriesteckverbinder und BauelementeHartingJetzt kaufen
Steckverbinder und Bauelemente MIL-STD-1553BMilltekJetzt kaufen
LeistungssteckverbinderSchurterJetzt kaufen
Rechteckige Leistungssteckverbinder und BauelementeHirschmannJetzt kaufen
Sensorsteckverbinder und BauelementeAlpha WireJetzt kaufen
Reihenklemmen und ZubehörCamdenBossJetzt kaufen
USB-Steckverbinder und -AdapterAmphenol SocapexJetzt kaufen

13. Leitungen und Kabel: Leitungen und Kabel helfen bei der nahtlosen Übertragung elektrischer Signale und Leistung zwischen verschiedenen Komponenten. Sie bilden die erforderlichen Verbindungen für Schalter, Relais und andere Bausteine und gewährleisten so eine effektive Kommunikation und Steuerung innerhalb der Schalttafel.

ProduktHauptlieferantenLink zum Produkt
Konfektionierte KabelBeldenJetzt kaufen
GlasfaserkabelBroadcomJetzt kaufen
NetzwerkkabelAlpha WireJetzt kaufen
Mehrpaarige KabelLapp KabelJetzt kaufen
Mehradriges KabelPro PowerJetzt kaufen
AderleitungenBrand-RexJetzt kaufen
Draht- und KabelkitsVellemanJetzt kaufen
Draht- und KabelmarkiererPanduitJetzt kaufen
BlindstopfenLapp KabelJetzt kaufen
Kabelklemmen / KabelclipsEssentra ComponentsJetzt kaufen
Kabelverschraubungen, Gegenmuttern und BefestigungswerkzeugeHummelJetzt kaufen
Kabeltüllen-KitsPro PowerJetzt kaufen
Produkte für KabelbäumePanduitJetzt kaufen
Klettkabelbinder3MJetzt kaufen
KabelverbinderRaytechJetzt kaufen
Kabelmanagement-WerkzeugeGlenairJetzt kaufen
KabelschutzVulcascotJetzt kaufen
KabelbinderConcordia TechnologiesJetzt kaufen
Kabelkanäle und ZubehörBetaductJetzt kaufen
Hüllen und SchläucheSleeve ItJetzt kaufen

14. Lüfter und Lüfterzubehör: Lüfter für Schalttafeln kühlen Wärmequellen innerhalb eines Gehäuses präzise ab und verhindern so effektiv die Entstehung von Hitzepunkten. Diese Lüfter können horizontal oder vertikal montiert werden und eignen sich für verschiedene Anwendungen. Lüfter sind mit Schutzvorrichtungen ausgestattet, um versehentlichen Kontakt mit dem Rotorblatt zu verhindern, und verfügen oft über Drehzahlregler oder Thermostate zur Regulierung des Luftstroms. Bei einigen Anwendungen finden zusätzlich zu den Lüftern für die Schalttafel noch Luftfilter Einsatz, um die Luftqualität zu verbessern, indem Staub, Pollen und andere Partikel beseitigt werden. Dies trägt zum Schutz der Geräte vor Schäden sowie zur Minimierung der Wartungskosten bei.

ProduktHauptlieferantenLink zum Produkt
AC-AxiallüfterEBM-PAPSTJetzt kaufen
GebläseLüfter von OrionJetzt kaufen
DC-AxiallüfterPanasonicJetzt kaufen
Lüfter-Filter-BaugruppenQualtek ElectronicsJetzt kaufen
Lüfter-HardwareLüfter von OrionJetzt kaufen
FingerschutzSepaJetzt kaufen

15. DIN-Schienen: Die DIN-Schiene ist ein standardisierter Metallstreifen, der häufig in Schalttafeln, Verteilerkästen und Automatisierungssystemen verwendet wird. Sie können die DIN-Schiene zur Montage von elektrischen und industriellen Steuergeräten in Gerätegehäusen verwenden. DIN-Schienen-Anschlussblöcke helfen beim sicheren Verbinden und Organisieren elektrischer Drähte auf der DIN-Schiene. Diese Anschlussblöcke bieten eine praktische und effiziente Möglichkeit zur Verdrahtung in industriellen Anwendungen und gewährleisten eine zuverlässige und strukturierte elektrische Verbindung.

ProduktHauptlieferantenLink zum Produkt
DIN-MontageschieneWeidmüllerJetzt kaufen
Reihenklemmen mit Fingerschutz zur PanelmontageMolexJetzt kaufen
Reihenklemmen zur DIN-SchienenmontagePhoenix ContactJetzt kaufen
SicherungsreihenklemmenENTRELEC – TE ConnectivityJetzt kaufen
StromverteilerblöckeMarathon Special ProductsJetzt kaufen
Zubehör für ReihenklemmenWagoJetzt kaufen
Reihenklemmen für SchnittstellenmoduleM JayJetzt kaufen
Markierungen für ReihenklemmenWieland ElectricJetzt kaufen
 

Abbildung 3: Vorderansicht der industriellen Schalttafel mit den erforderlichen Komponenten

16. Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMIs): Eine HMI präsentiert eine textliche oder grafische Darstellung von Systembedingungen und -vorgängen inklusive wesentlicher Informationen, die mit traditionellen Drucktasterpanels oder Schalterbanken nicht verfügbar sind. HMIs bieten robuste Funktionen für Überwachung, Steuerung, Statusberichte und verschiedene andere Funktionen.

ProduktHauptlieferantenLink zum Produkt
ZeichenanzeigenOmronJetzt kaufen
Messanzeige mit GrafikbildschirmLascarJetzt kaufen
TouchscreensMitsubishiJetzt kaufen

17. Einbauinstrumente: Einbauinstrumente sind Geräte oder Werkzeuge, die in Schalttafeln oder Instrumententafeln integriert sind, um verschiedene Parameter, Prozesse oder Informationen zu überwachen, zu messen oder anzuzeigen, die für ein System oder einen Betrieb relevant sind. Diese Instrumente bieten Echtzeitdaten, Feedback oder Steuerungsfunktionen innerhalb bestimmter Tafeln oder Steuerungseinrichtungen.

ProduktHauptlieferantenLink zum Produkt
Analoges EinbaumessgerätCrompton – TE ConnectivityJetzt kaufen
Digitales EinbaumessgerätAmphenol WilcoxonJetzt kaufen
EnergieverbrauchszählerABBJetzt kaufen
BetriebsstundenzählerCurtis InstrumentsJetzt kaufen
Analoge TimerFinderJetzt kaufen
Digitale TimerCrouzetJetzt kaufen
ZählerHengstlerJetzt kaufen
Spritzwassergeschützte Abdeckung für EinbaumessgeräteOmegaJetzt kaufen

18. Datenerfassungssysteme: Datenerfassungssysteme sind Komponenten und Prozesse, die Daten aus verschiedenen Quellen erfassen, messen und aufzeichnen. Diese Systeme umfassen typischerweise Sensoren, Signalaufbereitungsgeräte, Datenerfassungsgeräte und einen Computer oder Controller für die Datenverarbeitung und -speicherung. Der Hauptzweck von Datenerfassungssystemen ist die Erfassung von Informationen aus der physischen Umgebung, die Umwandlung in ein digitales Format und die Zugriffsermöglichung für Analyse- oder Kontrollanwendungen.

ProduktHauptlieferantenLink zum Produkt
DatenloggerTestoJetzt kaufen

19. Not-Aus-Taster: Diese Schalter werden auch als Not-Halt-Taster oder einfach als Not-Aus bezeichnet. Not-Aus-Taster sind Sicherheitsvorrichtungen, die die Stromversorgung einer Maschine oder eines Systems in Notfällen schnell und einfach unterbrechen sollen. Sie sind gut sichtbar platziert und leicht zugänglich, sodass Bediener oder Mitarbeiter Analgen in einer gefährlichen oder kritischen Situation schnell abschalten können.

ProduktHauptlieferantenLink zum Produkt
Not-Aus-Taster/Not-AusABBJetzt kaufen
SicherheitszuhaltungenC&K ComponentsJetzt kaufen
SeilzugschalterHoneywellJetzt kaufen

20. Gehäuse: Gehäuse sind Kästen, in denen die Schalttafel untergebracht ist und die in der Regel aus Metall oder Kunststoff bestehen. Das Gehäuse gewährleistet die Sicherheit der Tafel. Gehäuse verfügen über eine UL-Sicherheitseinstufung, eine IP-Schutzart und eine NEMA-Klassifizierung.

ProduktHauptlieferantenLink zum Produkt
MetallgehäuseDeltron EnclosuresJetzt kaufen
KunststoffgehäuseSchneider ElectricJetzt kaufen
Baugruppenträgerevent SchroffJetzt kaufen
Relais-Racks, offener RahmenHammondJetzt kaufen
GehäusegriffeDavies MoldingJetzt kaufen

21. Turmleuchte: Turm(stapel)leuchten zeigen den Status von Maschinen, Systemen oder Prozessen in leuchtender und hörbarer Form an. Sie sind in verschiedenen Farben, im Blink- oder Dauerbetrieb, mit LED oder Glühlampe und mit akustischen Alarmoptionen erhältlich.

ProduktHauptlieferantenLink zum Produkt
SignalsäulenEaton MoellerJetzt kaufen
Akustische SignalgeräteABBJetzt kaufen
Optische/akustische SignalgeräteClifford & SnellJetzt kaufen
Optische SignalgeräteWermaJetzt kaufen
Zubehör für SignalgeräteBanner EngineeringJetzt kaufen

22. Anzeigen: Eine Schalttafelanzeige oder einfach „Anzeige“ ist ein Gerät oder eine Komponente auf einer Schalttafel, das/die visuelle Informationen zu einem bestimmten Aspekt eines Systems liefert. Über die Anzeige können Bediener schnell und einfach den Status oder Zustand einer bestimmten Komponente oder eines bestimmten Prozesses beurteilen.

ProduktHauptlieferantenLink zum Produkt
GlühlämpchenVCC (Visual Communications Company)Jetzt kaufen
Fassung für Anzeige-/KontrollleuchtenSchmersalJetzt kaufen
Linsen für AnzeigeleuchtenDialightJetzt kaufen
Mehrfarbige LED-LeuchtenCML Innovative TechnologiesJetzt kaufen
Einfarbige LED-LeuchtenMalloryJetzt kaufen
Neon-AnzeigeleuchtenCamdenBossJetzt kaufen

23. Schalter: Bei Schaltern für Schalttafeln handelt es sich um direkt an Verteilerkästen und Schaltanlagen angebrachte Verbindungs-/Trennschalter. Sie aktivieren und deaktivieren elektrische Lasten mit Hilfe eines äußerst reaktionsschnellen externen Bedienelements.

ProduktHauptlieferantenLink zum Produkt
JoysticksCH ProductsJetzt kaufen
SchlüsselschalterLorlinJetzt kaufen
TastaturenStorm InterfaceJetzt kaufen
ErfassungsschalterAlcoswitch – TE ConnectivityJetzt kaufen
Mikro- und SchnappschalterMarquardtJetzt kaufen
NavigationsschalterE-SwitchJetzt kaufen
DrucktasterNKK-SchalterJetzt kaufen
TastenBanner EngineeringJetzt kaufen
KippschalterHoneywellJetzt kaufen
Drahtlose SteuerungsvorrichtungenOmron Industrial AutomationJetzt kaufen
Vandalismussichere SchalterSchurterJetzt kaufen
DaumenradschalterApemJetzt kaufen
Bauelemente für SchalterEaton Cutler-HammerJetzt kaufen
Schalterzubehör und SchaltersortimenteTE Connectivity / Partner StockJetzt kaufen

24. Bedienfeldknöpfe: Bedienfeldknöpfe oder Knöpfe für Schalttafeln sind manuell betätigte Vorrichtungen, die typischerweise an elektronischen oder mechanischen Geräten zu finden sind. Diese können gedreht werden, um Einstellungen, Parameter oder Werte für das Gerät anzupassen. Bedienfeldknöpfe verfügen oft über Markierungen oder Anzeigen, um die aktuelle Einstellung anzuzeigen, und können eine wichtige Schnittstellenkomponente für Benutzer sein, um verschiedene Funktionen der Geräte fein abzustimmen oder zu steuern.

ProduktHauptlieferantenLink zum Produkt
DrehknöpfeElmaJetzt kaufen
Zubehör für DrehknöpfeMentorJetzt kaufen

25. Schlösser und Schlüssel: Sie sichern den Zugriff auf Schalttafeln oder Gehäuse. Schlösser beschränken unbefugten Zugriff auf die internen Komponenten von Schalttafeln, Maschinen oder anderen Geräten, die sich in einem Gehäuse befinden. Das System umfasst in der Regel den an der Abdeckung installierten Verriegelungsmechanismus und einen entsprechenden Schlüsselsatz zum Öffnen des Schlosses.

ProduktHauptlieferantenLink zum Produkt
Elektromagnetische Schlössereclipse magneticsJetzt kaufen
Rosetten / Zubehöreclipse magneticsJetzt kaufen
Schließbügel / BügelschlösserMaster LockJetzt kaufen
StahlkabelschlösserSterling Security ProductsJetzt kaufen
VorhängeschlösserKasp SecurityJetzt kaufen

MRO-Tools für Schalttafeln

Wartungs-, Reparatur- und Betriebswerkzeuge (MRO) für Schalttafeln sind für die effiziente Funktion von Industrieanlagen von entscheidender Bedeutung. Diese Werkzeuge sind unverzichtbar für die Instandhaltung, Fehlersuche, Reparatur und Installation von Bauelementen in den Schalttafeln. Zu den gängigen MRO-Tools für Schalttafeln gehören:

ProduktHauptlieferantenLink zum Produkt
KalibratorenFlukeJetzt kaufen
Messleitungen und PrüfspitzenHiokiJetzt kaufen
Testkits und -sortimentePico TechnologyJetzt kaufen
Temperaturmesstechnik und WärmebildtechnikBrannanJetzt kaufen
Multimeter und StrommesszangenKeysight TechnologiesJetzt kaufen
Arbeitsplatzbeleuchtung und InspektionsleuchtenNative LightingJetzt kaufen
Persönlicher Schutz und SicherheitApacheJetzt kaufen
Produkte für den ESD-SchutzDescoJetzt kaufen
Werkzeuge – Elektrowerkzeuge und WerkzeugmaschinenDewaltJetzt kaufen
Werkzeuge – Handwerkzeuge und Werkstückhalterungeneclipse magneticsJetzt kaufen
KlebebandAdvance TapesJetzt kaufen
WerkzeugzubehörFortexJetzt kaufen
Lötstationen und ZubehörChemtronicsJetzt kaufen
Mess- und PrüftechikMitutoyoJetzt kaufen

Lösungen für industrielle Schalttafeln von Multicomp Pro

Farnell führt auch eine vielseitige Auswahl an kostengünstigen Bauelementen, Werkzeugen und Testgeräten unter der Marke Multicomp Pro. Diese Kollektion hilft Ingenieuren, Technikern und Produktionsanlagen bei der Identifizierung hochwertiger Alternativen und gewährleistet gleichzeitig eine für die Produktion erforderliche Qualität, auf die Sie sich verlassen können. Kunden, die Produkte der Marke Multicomp Pro einkaufen, profitieren von geringeren Investitionskosten und von Einsparungen über die gesamte Produktlebensdauer. Im Folgenden finden Sie einige wichtige Komponenten, die das Design und die Entwicklung von Schalttafeln erleichtern:

ProduktLink zum Produkt
GehäuseJetzt kaufen
Gehäuse-, Rack- und SchrankzubehörJetzt kaufen
AC/DC-Netzteile zur DIN-SchienenmontageJetzt kaufen
DigitalmultimeterJetzt kaufen
StrommesszangenJetzt kaufen
SchneidwerkzeugeJetzt kaufen
ZangenJetzt kaufen
Schraubendreher-KitsJetzt kaufen
Industrielle DrucktasterJetzt kaufen
Not-Halt-SchalterJetzt kaufen
LeistungsschalterJetzt kaufen
Einbauanzeigen und -instrumenteJetzt kaufen
Ethernet-KabelJetzt kaufen
SensorsteckverbinderJetzt kaufen
Kabelverschraubungen, Gegenmuttern und BefestigungswerkzeugeJetzt kaufen
BlindstopfenJetzt kaufen
Netzkabel/AnschlusskabelJetzt kaufen
Reihenklemmen mit Fingerschutz zur PanelmontageJetzt kaufen
Crimpanschlüsse/Lötanschlüsse und StoßverbinderJetzt kaufen
RelaisJetzt kaufen
KabelbinderJetzt kaufen
Draht- und KabelmarkiererJetzt kaufen
Standard-WärmeschrumpfschläucheJetzt kaufen
Kabelklemmen / KabelclipsJetzt kaufen
AderleitungenJetzt kaufen
Lüfter und LüfterzubehörJetzt kaufen
IsolierschläucheJetzt kaufen
SchalterJetzt kaufen
PSA-KitsJetzt kaufen

Fazit

Industrielle Schalttafeln spielen eine wichtige Rolle beim Betrieb in Unternehmen, Fabriken und für zahlreiche Anwendungen, indem sie die unterschiedlichen elektrischen Prozesse innerhalb eines Systems überwachen. Das Schalttafeldesign gestaltet sich komplex und es sind zahlreiche Einzelkomponenten und Elemente zu berücksichtigen. Dieser Leitfaden soll einen kurzen Überblick über die grundlegenden Konstruktionsüberlegungen bieten. In Anbetracht der Tiefe und Komplexität des Schalttafeldesigns sowie der Bedeutung der Einhaltung von Anwendungsspezifikationen und gesetzlichen Anforderungen hat Farnell Partnerschaften mit Lieferanten geschlossen. Das erleichtert die Konstruktion und Entwicklung industrieller Schalttafeln, denn Ingenieure und Techniker erhalten wertvolle Unterstützung, was letztendlich Zeit und Kosten spart.

Applications

Internet of Things

Internet der Dinge

Artificial Intelligence

Künstliche Intelligenz

Industrial Automation & Control

Industrielle automatisierung und steuerung

Maintenance & Safety

Instandhaltung & arbeitssicherheit

EV Charging

EV Charging

Weitere ressourcen

Rechner & umrechnungstabellen
Auswahlhilfen und Kataloge
Grundlagen-lernmodule
Tech spotlights
Design ressourcen
Technik-glossar
Technischer support
Parts Finder Tools
Trade Account