Wir bieten eine Vielzahl von Diplexern an, darunter HF-Diplexer und VHF-UHF-Diplexer.
Ein Diplexer ist ein passiver Baustein, der Frequenzbereichsmultiplexverfahren implementiert. Zwei Ports werden auf einen dritten Port gemultiplext. Die Signale an den Ports L und H belegen getrennte Frequenzbänder. Folglich können die Signale an L und H an Port S gemeinsam existieren, ohne sich dabei gegenseitig zu stören.
Wofür wird ein Diplexer verwendet?
Ein Diplexer ermöglicht es zwei verschiedenen Geräten, einen gemeinsamen Kommunikationskanal zu verwenden. In der Regel ist der Kanal ein langes Koaxialkabel und an beiden Enden des Koaxialkabels wird ein Diplexer verwendet. Der Plan ist machbar, wenn die beiden Geräte auf unterschiedlichen Frequenzen arbeiten. Der Plan ist kostengünstig, wenn die Diplexer weniger kosten als die Verlegung eines zweiten Kabels.
Diplexer werden gewöhnlich mit Funkempfängern oder -sendern auf verschiedenen, weit voneinander entfernten Frequenzbändern verwendet. Ein einzelner Stadtfunkturm kann eine Polizeiantenne auf 460 MHz und eine Feuerwehrantenne auf 156 MHz haben. Ein Diplexer an der Oberseite kombiniert die beiden Antennensignale mit der einzelnen koaxialen Zuleitung und ein zweiter identischer Diplexer im Gebäude trennt die Zuleitungssignale zu den beiden Dispatch-Funkgeräten. Einige Diplexer unterstützen bis zu vier Antennen oder Funkgeräte, die auf verschiedenen Funkbändern arbeiten.
Was ist der Unterschied zwischen einem Diplexer und einem Splitter?
Im Aussehen sind sich Splitter und Diplexer sehr ähnlich. Beide haben mehrere Verbindungen an einem Ende und eine Verbindung am anderen. Ein Diplexer verfügt jedoch über zwei Signaleingänge und einen Signalausgang, während ein Splitter über einen Signaleingang und zwei Signalausgängen verfügt.
Was ist der Unterschied zwischen einem Diplexer und einem Duplexer?
Ein Diplexer ist ein passives Gerät, das Frequenzbereichsmultiplexverfahren implementiert. Ein Duplexer ist ein 3 Port-Gerät, das es dem Sender und dem Empfänger ermöglicht, eine einzige Antenne zu verwenden, während sie mit den gleichen/ähnlichen Frequenzen arbeiten. Sein Betrieb wird erleichtert, indem eine bidirektionale Kommunikation über einen einzigen Kanal ermöglicht wird, wobei bei der Impulsübertragung der Empfänger vom Sender und beim Impulsempfang der Sender vom Empfänger isoliert wird, sodass sie dieselbe Antenne gemeinsam nutzen können.