Lizenz der Farnell Symbolleiste

1. Nutzungsbedingungen der Farnell Symbolleiste

Die Nutzung der Farnell Symbolleiste (Symbolleiste) unterliegt den vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen, die gelegentlich von Farnell geändert oder ergänzt werden können. Um die Symbolleiste verwenden zu können, müssen Sie zunächst den allgemeinen Geschäftsbedingungen zustimmen. Anderenfalls dürfen Sie die Symbolleiste nicht herunterladen und verwenden.

„Farnell“ steht stellvertretend für Premier Farnell UK Limited, ein in England und Wales unter der Nummer 860093 eingetragenes Unternehmen mit eingetragenem Firmensitz in 150 Armley Road, Leeds LS12 2QQ, UK.

1.1 Lizenz

1.1.1 Farnell erteilt Ihnen eine private eingeschränkte Lizenz, um die Symbolleiste ausschließlich zur Nutzung der Farnell Webseite (Webseite) zu verwenden und die Vorteile dieser Webseite nutzen zu können. Diese Nutzung geschieht in Übereinstimmung mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Webseite (Nutzungsbedingungen).

1.1.2 Ihre Lizenz zur Nutzung der Symbolleiste ist:

  • privat
  • gebührenfrei
  • nicht übertragbar
  • nicht exklusiv
  • widerrufbar

1.1.3 Sie dürfen den Quellcode der Symbolleiste oder Teile davon weder kopieren, ändern, ein neues Werk durch Herleitung davon erschaffen noch zurückentwickeln, dekompilieren oder anderweitig versuchen, den Quellcode der Symbolleiste oder Teile davon abzuleiten, und auch keinem Dritten gestatten, dies zu tun, sofern dies nicht ausdrücklich gesetzlich zulässig oder erforderlich ist.

1.1.4 Sie dürfen Ihre Nutzungsrechte an der Symbolleiste nicht abtreten, kein Sicherungsrecht an Ihren Nutzungsrechten der Symbolleiste bestellen oder übertragen und keine Unterlizenz Ihrer Nutzungsrechte an der Symbolleiste erteilen.

1.1.5 In Übereinstimmung mit den Nutzungsbedingungen dürfen Sie die Symbolleiste zu eigenen Zwecken für den Zugriff auf die Webseite verwenden. Es ist Ihnen jedoch nicht gestattet, die Symbolleiste ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Farnell zu reproduzieren, zu duplizieren, zu kopieren, zu verkaufen oder anderweitig für kommerzielle Zwecke zu verwerten.

1.1.6 Sie dürfen die Symbolleiste nicht zu rechts- oder sittenwidrigen, verleumderischen oder anstößigen Zwecken verwenden.

1.2 Gewährleistungssauschluss und Haftungsbeschränkung

1.2.1 Nichts in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen stellt einen Ausschluss oder eine Beschränkung unserer Gewährleistung oder Haftung für Verluste dar, soweit eine Haftung gesetzlich nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann. Insbesondere beschränkt Farnell seine Haftung nicht für:

  • Verletzung der Verpflichtungen des Unternehmens unter Absatz 12 des Verkaufsgütergesetzes von 1979 (Sale of Goods Act 1979) bzw. von Absatz 2 des Gesetzes zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen von 1982 (Supply of Goods and Services Act 1982);
  • Personenschäden oder Tod durch fahrlässiges Handeln des Unternehmens
  • Unter Absatz 2(3) des Verbraucherschutzgesetzes von 1987 (Consumer Protection Act 1987);
  • Betrug, einschließlich arglistiger Täuschung.

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen berühren in keiner Weise die Rechte derjenigen, die als „Kunde“ laut Definition im Gesetz über missbräuchliche Vertragsklauseln von 1977 (Unfair Contract Terms Act 1977) handeln.

1.2.2 Gegenstand wie in 1.2.1 oben festgelegt:

1.2.2.1 Die Symbolleiste wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die Verwendung auf eigenes Risiko geschieht und die Symbolleiste im „Ist-Zustand“ und „wie verfügbar“ zur Verfügung gestellt wird. Insbesondere übernimmt Farnell Ihnen gegenüber keine Gewähr dafür, dass:

  • die Verwendung der Symbolleiste sicher oder fehlerfrei ist;
  • die Symbolleiste ununterbrochen oder zeitnah zur Verfügung steht;
  • Mängel im Betrieb oder in der Funktion der Symbolleiste behoben werden;
  • die Symbolleiste frei von Bugs, Viren, Würmern oder Trojanern ist. Sie bestätigen, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, für angemessene Sicherheit und Schutz innerhalb Ihrer eigenen Systeme zu sorgen.

1.2.2.2 Das Herunterladen oder der sonstige Erhalt von Inhalten im Zusammenhang mit der Nutzung der Symbolleiste erfolgt nach eigenem Ermessen und auf eigenes Risiko. Sie übernehmen die alleinige Verantwortung für Schäden an Ihrem Computersystem oder für den Verlust von Daten oder anderem Eigentum, die aus dem Herunterladen oder Verwenden solcher Inhalte oder der Symbolleiste heraus entstehen.

1.2.2.3 Alle anderen Gewährleistungen und Darstellungen jeglicher Art, explizit oder implizit, einschließlich Gewährleistungen der Eignung für den vorgesehenen Zweck oder der Qualität, sind ausdrücklich ausgeschlossen.

1.2.3 Weder Farnell noch eines der damit verbundenen Unternehmen oder ein damit verbundener Lizenznehmer haftet Ihnen gegenüber (sei es aus Vertrag, unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), Verletzung der Rechtspflicht, Rückerstattung oder anderweitig) für Verletzungen, Schäden, direkten/indirekten Schaden oder Folgeschaden (einschließlich entgangener Gewinne, Nutzungsausfall, Datenverlust, Computerausfallzeiten, Geschäftswertverlust, Geschäftsunterbrechung, entgangener Geschäftsmöglichkeiten oder Vertragsverlust) – wie auch immer hervorgerufen und unabhängig davon, ob Farnell (oder eines der damit verbundenen Unternehmen oder ein damit verbundener Lizenznehmer) über die Möglichkeit eines solchen Verlustes informiert war oder hätte sein müssen.

1.3 Einstellung der Nutzung der Symbolleiste

1.3.1 Die Nutzung der Symbolleiste können Sie jederzeit einstellen. Ebenso können Sie sie jederzeit aus Ihrem System löschen.

1.3.2 Wir können Sie jederzeit auffordern, die Nutzung der Symbolleiste einzustellen, wenn wir der Auffassung sind, dass Sie diese Nutzungs- oder Zugangsbedingungen verletzen. Bei entsprechender Aufforderung müssen Sie die Symbolleiste umgehend und dauerhaft aus Ihren Systemen löschen.

1.4 Allgemeines

1.4.1 Gelegentlich können Aktualisierungen der Symbolleiste in Form von Fehlerkorrekturen (Bug fixes), Funktionserweiterungen oder neuen Versionen zur Verbesserung, Erweiterung und Weiterentwicklung der Symbolleiste anstehen. Jede Aktualisierung wird auf Grundlage der allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Webseite zur Verfügung gestellt. Farnell ist nicht zur Bereitstellung einer solchen Aktualisierung verpflichtet.

1.4.2 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen berechtigen Sie nicht dazu, die Marke oder das Logo von Farnell in anderer Weise als in Zusammenhang mit der Symbolleiste zu verwenden.


2. Nutzungsbedingungen der Farnell Webseite

Ihr Zugriff und die Verwendung der Webseite unterliegen den auf der Webseite aufgeführten Zugangsbedingungen. Sie finden sie hier.

Unter Umständen ändern wir die Zugangsbedingungen von Zeit zu Zeit. Mit jedem Zugriff auf die Webseite erklären Sie sich einverstanden, die zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Bedingungen einzuhalten.

3. Datenschutzrichtlinie

Die Datenschutzrichtlinie von Farnell finden Sie hier. In dieser Datenschutzrichtlinie wird erläutert, wie wir Ihre persönlichen Daten handhaben. Zudem wird die Sicherheit der Webseite beschrieben.