Sie haben bestimmt schon Drucktaster gesehen, sei es in Form eines Türklingelschalters oder des Hupentasters Ihres Autos. Wissen Sie, wie sie funktionieren, welche verschiedenen Typen es gibt und welchen Drucktaster Sie als Hobbyanwender oder professioneller Entwickler für Ihre Anwendung wählen sollten? Hier finden Sie unsere Kurzübersicht über Drucktaster für ein umfassendes Verständnis von Drucktastern sowie Antworten auf alle eventuellen Fragen.

Was ist ein Drucktaster?

Ein Drucktaster ist eine elektromechanische Komponente zur Steuerung verschiedener Funktionen einer Maschine oder eines Geräts. Durch Drücken durch den Bediener kann diese manuell betätigte Vorrichtung einen Stromkreis schließen (EIN) oder unterbrechen (AUS). Sie finden Drucktaster in den Aufzügen von Wohn- oder Bürogebäuden und in den Hupen von Autos. Drucktaster bestehen in der Regel aus Kunststoff oder Metall und sind je nach Kundenanforderung in verschiedenen Formen, Größen und Konfigurationen erhältlich.

Drucktaster
Abbildung 1: Ein Drucktaster (Bild mit freundlicher Genehmigung von: OMRON)

Was sind die Hauptkomponenten eines Drucktasters?

Ein Drucktaster besteht aus folgenden Teilen:

  • Stößel: Diese Komponente besteht aus Metall oder Kunststoff und ermöglicht die Bewegung des Drucktasters, wobei die Feder zum Öffnen oder Schließen des Kontakts einrastet.
  • Bewegliche Feder: Diese unterstützt den Stößel beim Zurückkehren in seine Ausgangsposition, wenn der Taster gedrückt wird.
  • Anschlüsse: Dies sind die Verbindungspunkte für die Befestigung von Leitungen mittels Löt-, Crimp- oder Schraubmethode.
  • Kontakte: Diese leitenden Teile im Inneren des Drucktasters bilden oder unterbrechen die elektrische Verbindung, wenn der Knopf gedrückt oder losgelassen wird.
  • Gehäuse: Es umschließt und schützt alle internen Bauelemente von Drucktasten und bietet gleichzeitig strukturelle Unterstützung.
Blockdiagramm mit allen Bauelementen des Raspberry Pi 5
Abbildung 2: Bauelemente eines Drucktasters

Wie funktioniert ein Drucktaster?

Abbildung 3 zeigt den Arbeitsmechanismus eines Drucktasters. Wenn Sie den Taster drücken, bewegt sich ein daran befestigter Stößel und komprimiert einen internen Federmechanismus. Dadurch berührt der bewegliche Kontakt die festen Kontakte, wodurch ein Stromkreis geschlossen wird. Wenn Sie den Taster loslassen, kehrt die Feder in ihre Ausgangsposition zurück und unterbricht den Stromkreis.

Raspberry Pi Compute Module 5
Abbildung 3: Illustration des Arbeitsmechanismus eines Drucktasters

Tastender und rastender Drucktaster

  • Tastender Drucktaster: „Tastend“ steht für die Tatsache, dass der Vorgang nur einen Moment dauert. Diese Drucktaster sind nur so lange aktiv, wie sie gedrückt werden. Wenn Sie den Druck vom Drucktaster nehmen, wird er deaktiviert. Ein sehr verbreitetes Beispiel für diese Art von Schalter ist Ihr Türklingelknopf.
  • Raspberry Pi Compute Module 4
    Abbildung 4: Betätigung eines tastenden Drucktasters (Bild mit freundlicher Genehmigung von: OMRON)

  • Rastender Drucktaster: Wenn ein rastender Drucktaster gedrückt wird, wird dieser aktiviert und behält diesen Zustand bei. Der Schalter verfügt über einen Verriegelungsmechanismus, der den aktivierten Zustand beibehält, auch wenn Sie den Finger von der Taste nehmen. Um diesen Taster zu deaktivieren, muss er erneut gedrückt werden, um die Verriegelung zu lösen. Ein verbreitetes Beispiel dafür ist der Netzschalter Ihres Computers.
  • Raspberry Pi Compute Module 5 E/A-Board
    Abbildung 5: Betätigung eines rastenden Drucktasters (Bild mit freundlicher Genehmigung von: OMRON)

Schließer- und Öffner-Drucktaster

  • Schließer-Drucktaster (NO-Drucktaster): Bei einem Schließer-Drucktaster sind die Kontakte geöffnet, wenn der Taster nicht gedrückt wird. Der Taster hält dabei den offenen Zustand (AUS) aufrecht. Wenn der Drucktaster betätigt wird, werden die Kontakte geschlossen, und der Zustand des Schalters wechselt zu geschlossen (EIN).
  • Öffner-Drucktaster (NC-Drucktaster): Bei einem Öffner-Drucktaster sind die Kontakte geschlossen, wenn der Taster nicht gedrückt wird. Der Taster hält dabei den geschlossenen Zustand (EIN) aufrecht. Wenn der Drucktaster betätigt wird, werden die Kontakte geöffnet, und der Schalter wechselt in den geöffneten Zustand (AUS).
Raspberry Pi AI HAT+
Abbildung 6: Betätigung von NO- und NC-Drucktastern (Bild mit freundlicher Genehmigung von: NKK Switches)

Was ist ein Not-Halt-Drucktaster?

Not-Halt-Schalter oder Not-Aus-Schalter sind elektromechanische Schalter, die zum sicheren Abschalten von Maschinen oder zum Anhalten von Prozessen dienen. Sie sind in automatisierten Maschinen und Anlagen unerlässlich, um Verletzungen von Personen und Materialverluste zu vermeiden. Sie sind ähnlich wie ein Zündunterbrecher eines Motorrads. Es gibt verschiedene Arten von Not-Aus-Tastern. Die beliebtesten haben eine ergonomische oder einem Pilz nachempfundene Form und sind rot und gelb, sodass sie von den Bedienern leicht zu erkennen sind.

Raspberry Pi Compute Module 5 E/A-Board
Abbildung 7: Not-Aus-Taster (Bild mit freundlicher Genehmigung von: Eaton)

Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu Drucktastern

Welchen Zweck haben vandalensichere Drucktaster?

Vandalensichere Drucktaster wurden entwickelt, um zuverlässige Leistung und Schutz vor widrigen Einflüssen wie Staub und Feuchtigkeit sowie vor vorsätzlichen Manipulations- und Vandalismusversuchen zu bieten. Diese Schalter werden häufig in Anwendungen wie Eindringungserkennung, bei Verkaufsautomaten und Geldautomaten verwendet, bei denen Langlebigkeit und Sicherheit entscheidend sind.

Was ist ein beleuchteter Drucktaster?

Ein beleuchteter Drucktaster verfügt über visuelle Anzeigen (eine LED oder eine Neonlampe), um visuelles Feedback oder seinen Status (EIN oder AUS) mitzuteilen. Er bietet eine ergonomische sowie eine visuelle Schnittstelle für eine präzise Steuerung von Maschinen. Sein Status ist sogar bei schlechten Lichtverhältnissen leicht aus der Ferne zu erkennen. Ein gängiges Beispiel für einen beleuchteten Drucktaster sind die Knöpfe in Aufzügen.

Was sind die verschiedenen Anwendungen von Drucktastern?

Drucktaster und -schalter kommen häufig in Haushalts- und Industrieanwendungen zum Einsatz. Zu Hause werden sie zur Bedienung von Computer, der Türklingel, der Waschmaschine und sogar zum Spülen der Toilette verwendet. In industriellen Anwendungen werden sie zur Bedienung von Elektrowerkzeugen und Maschinen sowie zur Prozesssteuerung eingesetzt. Drucktaster werden auch in Telekommunikations-, Automobil- und medizintechnischen Anwendungen verwendet.

Gibt es auch Drucktaster mit Schutzart IP?

Ja, Drucktaster mit IP-Schutzart 40, 54, 67 und 68 können in vielen Schwerlastanwendungen im Außenbereich installiert werden. Ein Taster mit Schutzart IP40 ist gegen feste Objekte, jedoch nicht gegen Flüssigkeiten geschützt. Ein Taster mit Schutzart IP54 ist vor einer begrenzten Menge an Staub und Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt. Ebenso hält ein Drucktaster mit Schutzart IP67 allen Arten von Staub sowie 30 Minuten unter Wasser bei einer Tiefe von ca. einem Meter stand. Ein Drucktaster mit Schutzart IP68 bietet Schutz vor verschiedenen Staubarten und funktioniert auch unter Wasser bis zu einer Tiefe von 4 Metern.

Haben die verschiedenen Drucktaster-Formen eine bestimmte Bedeutung?

Drucktaster sind in verschiedenen Formen erhältlich, nicht aus ästhetischen Gründen, sondern aus Gründen der Ergonomie und der Haltbarkeit. Bei Schaltern mit bündigem Betätiger ist eine versehentliche Auslösung ausgeschlossen, sie werden daher in Situationen eingesetzt, in denen das Betätigen des Schalters etwas Gefährliches auslösen kann. Runde Drucktaster haben ein benutzerfreundliches Design. Sie eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen ein schnelles Ansprechverhalten erforderlich ist, z. B. Ein- und Ausschalten einer Maschine. Rechteckige und quadratische Knöpfe weisen eine breitere und komfortablere Druckfläche auf. Sie werden in der Unterhaltungselektronik und in Heimautomatisierungsanwendungen verwendet.

Wo kann ich Drucktaster zum besten Preis kaufen?

Farnell Electronics bietet ein umfassendes Sortiment an Drucktastern führender Anbieter für Automobil-, Unterhaltungselektronik- und Industrieanwendungen zum besten Preis. Die Produktlinie umfasst Drucktaster mit verschiedenen IP-Schutzarten, Formen und Optionen.

TeilenPostenPosten

Stay informed


Keep up to date on the latest information and exclusive offers!

Subscribe now

Data Protection & Privacy Policy

Thanks for subscribing

Well done! You are now part of an elite group who receive the latest info on products, technologies and applications straight to your inbox.

Empfohlene Kategorien

Platinen RPi5 und 4

Ein/Aus-Drucktaster

Raspberry Pi 4/5-Gehäuse

Tastender Drucktaster

Pneumatische Bauelemente

Ein/Ein-Drucktaster

Platinen RPi5 und 4

Runder Drucktaster

CM4 + E/A-Platine für CM4

Rechteckiger Drucktaster

Pneumatische Bauelemente

Beleuchteter Drucktaster

Pneumatische Bauelemente

Drucktaster gemäß Schutzart IP68